结果:找到"DIY 科普 PID",相关内容150条
- 铺铜功能疑问
- 专业版如果要实现大面积铺铜,有规则的图案,比如扇形,各铺铜区间加元器件焊盘,铺铜区当导线使用,该怎么操作?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 普通 发帖人:Cogae 发帖时间:2022-08-12 22:55:00
- 32的程序编写
- 需要写一个程序,预算不多就500,主要是通过热敏电阻检测温度,然后控制半导体制冷片的工作,使舱内温度保持在一个设定值,将当前温度显示在屏幕上,需要修改设定温度时,按键修改,使温度在当前温度下一度一度的上升或者下降,温差不能偏差大,需要精度在1度以内,提供原理图,PCB图。
- 所属专栏: 项目外包 标签: pid算法控制温度 发帖人:alovey 发帖时间:2022-03-25 10:20:00
- 回归正经——讲讲PID算法的来历和原理,及发展-1
- 直接搬运的LZ以前有个小小的理想,就是让手边的MCU自己“思考”起来,写出真正带算法的程序。前段时间做一个比赛项目的过程中,对经典、实用的PID算法有了一点点自己的理解,就写了这些,与大家分享因为LZ想尽办法,试着用最易于理解的语言说清楚原理,不做太多的理论分析。(LZ文学功底不行),所以下面的内容会有不严谨的地方,或者有解释错误的地方。大神们发现了,一定要帮我补充,或者给予批评~~~谢谢你们好啦,正文开始:啥是PID?PID可以吃吗?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。到LZ发帖...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 03:02:00
- 回归正经——讲讲PID算法的来历和原理,及发展-1
- 本文来讲讲PID算法,本人主讲历史沿革,CSDN博主主讲原理。。。。。。不是我偷懒。。。。。。是人家写的实在太好了。。。。。。。。》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》历史最早提出PID控制理念的是瑞典裔美国人奈奎斯特,他在一篇论文当中写到了采用图形的方法来判断系统的稳定性,在他的基础上,伯德等人建立了一整套在频域范围设计反馈放大器的方法,后被用于自动控制系统的分析和设计,这也是PID算法最早从书面走向实践,实际上算法远比此有更长的历史,早在1917年就出现了论述PID控制方法的论文。于是在1936年,PID开始广泛的用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PID 自稳定 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 02:52:00
- 科技杂谈2。逼人发疯的PID
- 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
- 科技小知识2.电脑简单故障排查
- 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
- 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
- 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。 绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。一般家用的话就以黑盘...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
- 跳一跳物理外挂——转帖
- 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY制作 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
- PID控制原理:看完这个故事你就明白了
- 现在假设有有如下的任务:有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。一开始鑫鑫用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次将缸给加溢出了,不小心弄湿了几次鞋,小明又动脑筋,我不用瓢也不用桶,老子用盆,几次下来,发现刚刚好,不用跑太多次,也不会让水溢出。这个检查时间就称为采样周期。起初鑫鑫用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次将缸给...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: PID 原理 控制 发帖人:Genson 发帖时间:2018-12-04 21:48:00
- 史上最强物理学科普!!!【完整版,长文,附全球最前沿实验室多图】
- 备注:本文由“中科院物理所”整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。感谢原作者!“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《TheShapeofInnerSpace》。凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《TheShapeofInnerSpace》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 物理 科普 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-28 14:12:00
返回